欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

滚筒刷的种类与特点

  • 2024.01.04 19:12:49
  • 米思米
  • 2249


·滚筒刷

·滚筒刷(C形槽用)


 滚筒刷                                                                                                                                          

用于涂刷的工具。

滚筒刷的种类与特点

特点

·         用于建筑物外墙、内饰涂装,以及工厂钢结构的涂装。根据涂料种类以及所使用的场所不同,包括各种不同种类。

 

米思米推荐商品:油漆滚筒“E-GRIP”

 滚筒刷的种类与特点

商品型号:TEGR-70HH

滚筒刷的主要刷毛材料

聚酯纤维

具有优良的强度且耐磨损,经久耐用。此外,还具有高弹性、高模量,适合用于高粘度涂料。

丙烯

这是一种非常轻而柔软的纤维,具有平顺的滚动感和出色的油漆保持力。可广泛应用于各种涂料。

尼龙

是所有合成纤维中强度最高的,涂料脱离性能好,且具备高弹性。但由于其不耐酸,因此可使用的涂料有限制,主要适用于地板和防水材料。


 滚筒刷(C形槽用)                                                                                                                                          

滚筒刷的种类与特点

特点

·         这是用于在C形槽钢中进行涂装的专用滚筒刷。可以快速而无遗漏地涂刷防锈漆。

滚筒刷的种类与特点

根据用途区分使用案例

标准型

适合用于水性、油性涂料。拉动良好,能够形成均匀美观的滚痕。

聚氨酯涂料用

适合用于刷涂聚氨酯涂料。采用耐溶剂设计,也可用于溶剂。

重度防护用

尤其适合于钢结构涂漆,能够实现均匀地厚膜涂装。还可用于涂刷高粘度涂料,且具有高耐久性,尤其适合于防锈、防腐蚀涂装。

无泡型

采用不会产生气泡的特殊加工、不脱毛加工,可加工出美观的涂装表面。适合用于铁质部位的涂装。

高品位涂层型

可广泛应用于从水性涂料到溶剂型涂料的各种涂料。可实现气泡极少的高品质涂层。


要点如下!

· 请确认涂料性质(溶剂型、水性等)、涂装方法。(滚筒刷的刷毛材料)

· 请确认涂装面。

· 请确认涂装面和使用的把手,然后选择滚筒尺寸。

· 请确认滚筒尺寸和把手尺寸,并确认是否适合。


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities